This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5032:斜率补偿

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5032

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712114/lm5032-slope-compensation

器件型号:LM5032

您好!

只需检查我对如何调整 LM5032的斜率补偿的理解。

数据表指出、向 CS 引脚添加电阻将增加斜率补偿量。  因此、通过在感应电阻器和感应引脚之间添加一个串联电阻器、斜率补偿是否正确增加?

总电流量可通过以下公式计算得出:~40uA 斜率信号:通过2K 内部电阻器、然后通过42K 内部电阻器的并联组合以及外部电流是多少?

此致、

Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jake、

    您的理解是正确的、因此外部电阻器基本上与内部42k 电阻器并联。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于在这篇帖子上有一段时间没有任何活动、我希望您已经解决了问题。 如果您需要更多帮助、请打开新帖子。

    此致

    Peter