This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:BQ24160:CAN'当电池放电至0.0001v 时、t CHARGE?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/712715/bq24160-bq24160-can-t-charge-when-the-battery-is-discharged-to-0-0001v

器件型号:BQ24160

大家好、我有一个问题、

当电池放电至0.0001v 时无法充电?

A.终止电流设置为150mA、
   启用充电电流终止:1-->无法充电
   启用充电电流终止:0-->可以充电,充电电流大约为20mA
   此应用程序是否正常?

b.终止电流的设置是否仅在快速充电完成时适用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Li、

    当终止被禁用时、BATSHORT 电路也被禁用、所以当电池低于 VBATSHORT 阈值时、不会产生 IBATSHORT 电流。  

    当充电器在恒压模式下逐渐降低时、终止电流阈值是电池停止充电的地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:
    当电池放电至0.0001v 时、
    如何设置 BQ24160进行充电?
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Li、

    我在上面的帖子中出错了。 禁用终止不会禁用 IBATSHORT 电流。 我刚刚在工作台上进行了测试、只要没有 TS 故障且/CE 位被启用、IBATSHORT 电流=50mA 就会从 VBAT=3.0V 流向0V。 遗憾的是、在 V (BAT)上升到3.0V 以上之前、无法更改该 IBATSHORT 电流值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    胶片前6秒解释:

       在电源接通之前、放电的电池为 VBAT=0v。

       电源接通后、VBAT 在1V~3V 间隔内跳转。

      GUI 显示为"bat fault"、

       如何为已放电的电池充电?

    2.胶片7秒~ 14秒说明:

       我尝试在 VBAT=3.6V 后关闭充电终止

       GUI 显示"从 IN 充电"、

       此方法是否正确?

    e2e.ti.com/.../IMG_5F00_0569.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在充电和/或充电终止被启用的情况下、电池运行一个电池检测例程、此例程在 BAT 上产生一个平方波形。  如果要强制电流从 BAT 流出、直到 BAT 上的电压达到 VBATREG、则需要禁用充电终止。  在 电池检测期间、放电电池的保护器似乎需要超过50mA 的电流、充电器从 BAT 中拉出电流。