This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2060A:不低于 RSOC 的5%

Guru**** 2509565 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2060A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713235/bq2060a-not-below-5-of-rsoc

器件型号:BQ2060A

您好!

我有一个9S2P VHTCS 镍氢电池和一个 BQ2060A,当我充电时,我检测到已充满电,但当我为学习进行放电时,尽管我在900秒内有放电电,但剩余电量仍会停止到233mAh。 未检测到完全放电。

我加入了文件配置和 log.e2e.ti.com/.../WILPA2827_5F00_V1R2_5F00_0.TXTe2e.ti.com/.../0045.data.LOGBest

M.MICOU

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    由于这是一个非常旧的器件、因此在此平台上分析问题并不容易、因此可能需要一些时间。
    让我来看看这个问题、几天内就会回来。
    此致、
    Swami