This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24630:在5A 和10A 充电之间进行选择

Guru**** 2538780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713329/bq24630-select-between-5a-and-10a-charging

器件型号:BQ24630

我希望通过更改 ISET1、可以选择在5A 充电和10A 充电之间进行"选择"。

我将为1节电池(3、6V)充电、输入电压为12V

问题:

1.是否可以使用为10A 选择的组件仅为5A 充电? (Lo = 4.7uH 且 Co = 30-40uF)

2.如果是,后果是什么? 使用4、7uH 电感器为5A 充电时、效率是否会更低(或更高)?  

3、4、7uH 时、我可以使用 Co = 30uF、从而产生13、4Khz 谐振频率或 Co = 40uF、从而产生11.6Khz、这是更好的、为什么呢?

提前感谢您的快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frits、
    我正在评估2个充电电流使用相同的电容器和电感器、并将尽快返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的努力! 我将等待您的调查结果。
    根据我现在的理解、较低的 uH 电感器可以处理更大的电流、因此选择10A 较低的 uH 电感器。
    但 C 需要更大才能存储能量。

    但我不确定这两种用例对效率的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frits、
    较小的电感值用于较高的电流、这主要是因为较高的电感涉及较高的 DCR (直流电阻)。 电流越大、DCR 上的压降越大、效率就越低。 电感也与电流纹波相关、而较高的电感将降低用于为输出电容器充电的电流纹波、从而降低输出电压纹波。
    要回答您的原始帖子:
    1) 1)是的、您也可以使用为10A 选择的组件来实现5A。
    2)2)使用相同的电感器时、5A 相对于10A 的效率肯定会比使用相同的电感器 DCR 时更好、充电电流的增加会降低效率(更大的压降)。 对于电容器、也请记住 ESR、因为这也会影响输出纹波。 更高的电容意味着更低的电压纹波、但也会降低输出电压瞬态响应。
    3) 3)由于您处于稳定区域内、因此您可以很好地了解环路稳定性。 在此范围内、较高的谐振频率将导致更快的环路响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好消息、感谢您的解释。

    至于电压纹波、最好几乎没有纹波? 输出干净。
    这是否需要尽可能低(甚至为0)或某个范围是否更好?

    至于 ESR、选择 X7R 或 X5R 应该很好吗? (尽管陶瓷电容器目前变得越来越少见...)
    如果没有较高等级的电容器、是否也可以选择较低等级的电容器? 在我的计算中、我的电压纹波"仅"24mV、这对我来说似乎不大(1节电池、12v 输入)

    对于环路响应、更快的环路响应会更好? 那么、最好接近15kHz、而不是10kHz?

    感谢您的回答
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frits、
    理想情况下、不需要纹波、这意味着电容更高、但您需要权衡的是环路稳定性响应。 为了使其保持稳定、您的电感器值也必须改变以稳定反馈环路。 您可以选择设计人员的身份来确定优先考虑哪些功能、因为在尺寸、成本和性能方面存在折衷。 是的、陶瓷电容器具有极低的 ESR、因此是理想的选择。
    对于环路响应、数据表建议了一个严格的稳定范围、以实现最佳性能。 更快的响应是理想的、但在该范围内、您不应看到太多变化。