This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296:BQ24296设计帮助(LI 离子电池+ 4G 模块)

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713882/bq24296-design-assistance-with-bq24296-li-ion-cell-4g-module

器件型号:BQ24296

大家好、我在新设计中使用了 BQ24296、经过一些测试、我需要有关这方面的信息:

--------------

最后、这里需要注意的一点是、一旦您仅使用电池电源、如果您的电池足够放电、VSYS 电压可能会降至3.4V 以下。 有两个选项:

1) 1)向 VSYS 添加降压/升压直流/直流转换器、以确保恒定3.7V 或

2) 2)确保在 VBAT ~ 3.5V 时施加有效的5V 电源  

--------------

那么 BQ24296不会将输出电压提升到"REG01[3:1]= 101、VSYSMIN = 3.5V"值吗?

数据表显示:

SYS:当电池电压低于最小系统电压时、开关模式转换器将 SYS 保持在最小系统电压之上。

因此,实际上,仅在电池上,VSYS 电压可以低于 Vsysmin 电压? 接近电池电量(IR 负)?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没错。 如果您查看器件的功能方框图、您将注意到 OTG 模式的输入是 VSYS、它仅通过 FET (Q4)连接到 VBAT。 实际上、仅在电池中、没有任何物理方法可以通过 FET 将电池电压升高到 SYS。

    VSYSmin 仅应用于施加输入源的条件。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速而准确的回复!