This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22933:TPS22933电容引脚6的绝对最大额定值是多少?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22933, TPS62300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711530/tps22933-what-is-the-absolute-maximum-ratting-for-tps22933-cap-pin-pin-6

器件型号:TPS22933
主题中讨论的其他器件: TPS62300

TPS22933数据表、第3页、绝对最大额定值、秒 6.1表:
没有为引脚电容器引脚6指定绝对最大电压。 请告知引脚电容上的最大电压和/或电流值。

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我为什么要问这个问题? 因为我在探查时在设计中杀死了一个,我想了解我滥用了可怜的野兽的方式。 所以我不再这么做。 JCC
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 JCC、

    电容器 是输出、因此该引脚没有最大电压或电流额定值。 如果施加电压或电流、则引脚可能会损坏。

    不过、通常情况下、该引脚上的最高电压将是使用的最高输入电压。 对于该器件、这可以是12V。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek、
    感谢您的快速回答、但我仍然认为应该有一个额外的规范。 尽管该引脚是输出、但输出具有最大电流或电压规格并不少见。 例如、TI TPS62300系列降压稳压器具有 SW 引脚及其输出。 在数据表中列出了绝对最大电压-0.3至+7.0伏。
    对于 TPS22933、鉴于它是 MOSFET 开关、我希望最大输出电压比 BAT、USB 和 DC_IN 的最高电压高几分之一伏。 但它的数量可能是多少?
    TPS22933确实为 BAT、USB 和 DC_IN 输入指定了最大和工作电流(100mA 脉冲、85最大直流电、50mA 工作电流)。 鉴于电流必须达到某个值、也存在隐含的最大电容电流。 但是、考虑到其他输出 VOUT 和 Lout、这对于 CAP 引脚来说可能过于雄心勃勃。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为此 TPS22933的规格问题是、大部分数据表都是根据3.6伏 LDO 输出来转换的。
    在我的应用中、我不使用 LDO 输出、也不会在三种可能的输入电压之间进行动态切换。
    数据表似乎假定为动态开关、数据表中的50mA 处于3.6V 输出。 TPS22933AEVM-005评估卡数据表将 LDO 输出最大电流重新解释为最大输入电流。 对于 LDO 用例、这是正常的。 但是、对于重新配置为使用 CAP 引脚输出的 EVM、我认为限制性过强。

    如果您不是动态切换输入、75mA 最大开关电流是否为实数? 在我的应用中、我静态设置输入电压、然后开始消耗电流、使用 CAP 引脚作为我的输出。 TPS22933似乎非常适合向 BAT 引脚提供85mA 输入电流、输出电容、工作电压为5至5.5V。 电压降 BAT 至 CAP 为0.22伏、功率耗散为19 mW、假设高于 PCB 温度27.4摄氏度/瓦时温度上升。 这是否不是可接受的工作点、即使它超过了75mA 的最大连续开关电流? 结温上升小于1摄氏度时、会使用什么电流损坏机制?

    TPS22933似乎是一个很好的器件、但从数据表中很难知道这一点。 请帮助我了解和解释我的特定应用的数据表。 谢谢、John C.