This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23610:BOOT-SW 短路

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713230/lmr23610-boot-sw-shorted

器件型号:LMR23610

你(们)好

我们的客户有以下问题。

如果 BOOT 到 SW 短路、在运行时是否会导致器件损坏?

输入= 24V、输出= 3V/0.3A。

我假设器件不会损坏、因为高侧栅极驱动器的电压不会提供、器件不会工作。

正确吗?

还是可能导致器件损坏?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    内部 VCC LDO 可能会
    当 BOOT 短接到 SW、低侧 MOSFET 导通时、应损坏。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Frank

    感谢你的答复。
    我想、如果 LDO 通过低侧 FET 提供最大输出、器件将会加热。

    是否可以从设备上抽吸或点火?
    是否可以在 LDO 损坏之前进入热关断模式?


    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以看到上述一些影响。