This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:350mV 输出电压设置

Guru**** 2392095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713814/tps546c23-350mv-output-voltage-setting

器件型号:TPS546C23

你(们)好  

我想在我们的电路板设计中使用具有0.35V 输出电压的 TPS546C23RVF、我查看数据手册并找到默认 VFB=0.6V、如果我想将输出电压设置为0.35V、唯一的方法是更新 VOUT_COMMAND 数据。 对吧?

是否可以通过更新电路设计将输出电压设置为0.35V?

谢谢!
期待您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户、

    最好的方法是通过 PMBus 命令设置输出电压。 如果您需要硬件解决方案、可以通过向 FB 节点注入电流来降低输出电压。