This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2490:您能否为我提供针对外部 NMOSFET 漏极和栅极短路的任何对策?

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2490

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713185/tps2490-could-you-please-give-me-any-countermeasure-against-short-between-drain-and-gate-of-the-external-nmosfet

器件型号:TPS2490

 大家好、

 我们的一位客户正在评估他们自己电路板上的 TPS2490以获得新产品。

 他们在执行最坏情况测试时发现了一个问题。 他们发现、当 FET 漏极端子短接至栅极端子时、由 TPS2490的栅极端子控制的外部 NMOSFET 断开。 客户知道为什么 FET 损坏。 但他们想知道任何 避免破坏 NMOSFET 的对策。

 您能否为我提供针对外部 NMOSFET 漏极和栅极之间短路的任何对策?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya Nakai、

    感谢您的联系。
    系统中预计何时会出现这种最坏情况(漏极端子对栅极端子短路)? 在哪种情况下发生了故障? 它是处于系统运行条件还是关闭状态。?
    输入电压是多少?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    感谢您的回复。

    恐怕我不知道故障案例的可能性有多大。 此测试是他们在产品上市之前必须进行的可靠性测试之一。 输入电压为24V、其输出电流约为15A。 它们在系统运行条件下执行该测试。

    如果您有任何想法、可以告诉我吗?

    再次非常感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya Nakai、

    TPS2490具有2mA 下拉电流、这可能是原因之一。 我们可以通过栅极上的附加电路来改善 TPS2490的关断响应、从而使 FET 在任何异常事件期间能够快速关断。

    请在 GATE 处检查以下电路并告知我。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    感谢你的答复。 我明白了。

    此致、
    Kazuya Nakai。