This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS791:固定1.8V LDO 无法提供正确的1.8V 输出电压

Guru**** 675520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/713144/tps791-fixed-1-8v-ldo-is-not-providing-the-correct-output-voltage-1-8v

器件型号:TPS791

您好!  

我使用的是超低噪声100mA TPS79118 IC,但它在空 PCB 上提供1.2V 电压(无负载),并在11*130uA 的未供电 ADC 作为负载时提供0.45V 电压。 我按照数据表中的方式连接了所有引脚、旁路节点上的输入电容为0.1uF、输出电容为1uF、旁路节点上的电容为0.1uF。  

输出和接地之间没有短路、因此我不理解输出电压为什么比标称值低得多。  

此致、  

Px

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 PX:

    为了帮助我们进行调试、请提供输入电压、输出电压和输出电压的范围。 我们想了解这些电压轨是如何交互的;因此、请确保您使用多通道示波器并设置时间刻度、以便我们可以更详细地了解您何时尝试启动稳压器。

    通常、当稳压器未启动至预期电压时、这是由意外漏电路径引起的。 这可能来自未从 PCB 正确清洁的磁通。 在调试过程中、请目视检查电路板是否存在任何意外泄漏路径、尤其是在 OUT 和 BYPASS 附近。 由于 Cbypass 过滤稳压器的内部基准、旁路上的意外泄漏路径将直接改变输出电压。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的回复。

    结果、输出引脚和旁路引脚在我创建的封装中发生了互换。 LDO 实际上没有问题。

    最棒的

    Px