This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS650830:VBATTBKUP 是否需要串联电阻器?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711029/faq-tps650830-is-a-series-resistor-needed-on-the-vbattbkup

器件型号:TPS650830

VBATTBKUP 上是否需要串联电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    答:如果 VBATTBKUP 按预期与纽扣电池配合使用、则需要使用串联电阻器来保护纽扣电池免受过度放电电流的影响。 下面的公式显示了如何计算所需的电阻器。

    最小 R =最大 Vbatt /Imax_discharge _spec

    其中:最大放电电流通常在纽扣电池数据表中指定。

    不需要电阻器的情况:

    如果不使用 VBATTBKUP 功能、则 VBATTBKUP 引脚可悬空、因此无需使用电阻器。
    如果 VBATTBKUP 由 LDO 等其他类型的电源供电、则不需要电阻器、因为不需要纽扣电池进行保护。