This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS797:LDO 建议

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS797, TPS782, TPS7A10, TPS7A05
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711707/tps797-ldo-recommendations

器件型号:TPS797
主题中讨论的其他器件: TPS782TPS7A10TPS7A05

Helllo、

我正在寻找具有以下特性的 LDO:

超低静态电流(亚微安)

1.8V

最大50mA

小尺寸

体积成本低

我找到的唯一器件是 TPS797、是否更符合我的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您再次发送此请求。 我推荐 TPS7A05、因为它采用 X2SON (1x1)或 TPS7A10、因为它具有 DSBGA 选项。 如果您正在寻找更低的 IQ、TPS782是一个不错的选择、但它采用了更大一点的封装(SON-6和 SOT-23)。

    此致、
    Wilson