This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23625-Q1:用于 ISO16750测试的 LMR23625-Q1

Guru**** 2519390 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR23625-Q1, LMR23625, LM76003, LM76002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/711430/lmr23625-q1-lmr23625-q1-for-iso16750-testing

器件型号:LMR23625-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR23625LM76003LM76002

您好!

现在、我们使用 LMR23625-Q1 、 我们需要使我的产品符合 ISO-16750-2 (24V 系统)标准。

您是否会对我们的支票再次提出任何建议?

如果这里有任何风险?

谢谢。

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMR23625器件的绝对最大值为42V、如果您在 ISO 脉冲测试后需要更多的电压裕度、您可能可以尝试改用 LM76002或 LM76003
    它们的额定电压高达60V

    谢谢
    -Arief