This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z653:大规模生产问题

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ40Z50, BQMTESTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708617/bq34z653-mass-production-question

器件型号:BQ34Z653
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R2BQ40Z50BQMTESTER

大家好、

当前的 EVSW 版本不支持读取.DFI/ROM 文件。

是否有任何工具支持它?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、arking、

    这是您使用 bq34z653进行的第一个项目吗? 如果是、我们建议您使用 bq40z50-R2、它具有用于大规模生产的全面支持和工具补充。 我们用于 bq34z653的工具包不支持.DFI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、

    它是终端客户选择。
    对于 BQ34Z653大规模生产、您有什么建议吗?
    我认为使用 EVSW 程序 srec 文件毫无意义。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将在2天或3天内发现。 我需要谈谈工具、以了解用于旧电量监测计的程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Batt、

    这意味着我们可以使用 BQ40Z50工具读取 DFI 文件并按照它进行编程。 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、arking、

    否、监测计硬件是不同的。 我不确定较新的工具是否与较旧的硬件兼容。 是的、对于 bq40z50和 bq40z 系列中的其他监测计、它将起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、arking、

    我之前部分错了。 您可以使用.DFI 格式。 但是、.DFI 版本不包含正确的版本号。 因此、您可能会意外地将较新版本放入较旧版本中。 我建议您使用 bqmtester 导出为.ROM 格式、并将其用于大规模生产。