This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14010AEVM:低温运行

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/709352/lmr14010aevm-cold-temperature-operation

器件型号:LMR14010AEVM

数据表显示该器件可存储在低至-55C 的温度下、但仅可在低至-0C 的温度下运行。

是否有可在低至-55C 的温度下运行的类似器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    这应该是拼写错误、因为建议 的工作结温为-40C 至125C、请参阅 LMR14010数据表上的表6.3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、这是有道理的、但它仍然给我留下了一个问题、而不仅仅是这个器件。 我在-54C 下冷启动的选项是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    抱歉、我们没有为-54C 工作范围指定此器件。

    通常情况  下、芯片可以在-54C 环境温度下开始工作、但某些规格可能与数据表规格不同。芯片功率耗散可能会导致结温上升至-40C 或 Hihger、从而满足建议的工作温度变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的客户对额定温度为-54C 的器件非常坚定。 它们不允许我们为-54操作筛选-40C 部件。 对我来说很不愉快。