This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:如何在生产阶段实现测试自动化?

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQMTESTER, BQPRODUCTION, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706952/bq28z610-how-to-automate-the-test-in-production-stage

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件:BQMTESTERBQPRODUCTION

您好!

我们能否使用功能测试接口(无需操作人员按启动按钮)实现 bqProduction/bqMTester 自动化?

以及如何实现? (源代码是否已修改?)  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、无法直接执行此操作。 但是、根据您的设置、您可以使用 sikulix 或任何其他 Windows 鼠标/键自动化工具组合来执行此操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我们希望在我们的生产线上实现 bqproduct/bqtestester 的某些功能的自动化。

    您能给我发送 bqProduction 的源代码吗? 我们能否将 HPA500与 bqproduction /bqtestester 搭配 使用以实现 bq28z610。

    Thx。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebastian、

    我们不会发布 bqProduction 代码。 我将了解是否有 API、并在下周的某个时候通知您、我们是否可以为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将向您发送一个朋友请求。 请添加我。 我将在 PM 上向您发送 API。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有收到朋友的请求、于是我给了你一个。
    期待您的回复
    Thx。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明天、请在您的私人邮件中收到我的附件。