This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65070:有关 TPS65070 PMIC 硬件设计的查询

Guru**** 2563680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65070, OMAP-L138, TPS3805H33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708798/tps65070-queries-on-tps65070-pmic-hardware-design

器件型号:TPS65070
主题中讨论的其他器件: OMAP-L138TPS3805H33

您好、 

美好的一天!

经过长时间的探索、我意识到 PMIC-TPS65070是我的应用的更好选择。 我对 TPS65070 PMIC 硬件设计有一些疑问、请您澄清以下问题:

1.如果我不在 TPS65070上使用 TS 引脚、是否可以保持 TS 焊盘未连接?

2. ENDCDC1、ENDCDC2引脚是否由电路板上的微控制器高电平(3.3V)和低电平(0V)数字逻辑控制 ?

3、保留 DCDC3相关焊盘(L3、VDCDC3)是否正常。 DEFDCDC3、ENDCDC3)如果我不在 TPS65070上使用 DCDC3输出、是否未连接?

4、WLED 和触摸屏接口 未使用、 是否可以将它们保持断开连接?

5.是否可以通过 I2C 接口控制(开和关) LDO 1和2、因为它们的使能引脚未给出?

在数据表中、未提及未使用的引脚。  

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的问题转发给 Brian。 他应尽快作出答复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用 TPS65070为哪些器件供电? 处理器? FPGA? 我想您在上一篇文章中没有提到 PMIC 支持的功能:  

    [引用 user="Madhu Wesly">1. 如果我不在 TPS65070上使用 TS 引脚、是否可以将 TS 焊盘保持断开连接

    否、TS 引脚不能悬空。

    来自 TPS65070数据表:"NTC 的默认值在寄存器 CHGCONFIG1中定义、位传感器类型为10k 曲线2 NTC。"

    如果您不想测量温度、则应使用正常的10k Ω 电阻器(而不是 NTC 电阻器)、以便 PMIC 认为电池的温度始终处于可接受的范围内。

    [引用 user="Madhu Wesly">2. ENDCDC1、ENDCDC2引脚是否由电路板上的微控制器控制的高电平(3.3V)和低电平(0V)数字逻辑控制 ?[/QUEST]

    如图50所示。 为 OMAP-L138供电。 它显示 EN_DCDC2和 EN_DCDC3连接到 GND、因为它们自动定序、引脚逻辑被 PMIC 忽略。 只有 EN_DCDC1引脚很重要、它可以由 MCU GPIO 控制。 它也可以通过其他方式进行控制。 在图50中、它由 TPS3805H33双路电压检测器进行控制。

    [引用用户="Madhu Wesly">3. 是否可以保留与 DCDC3相关的焊盘(L3、VDCDC3)。 DEFDCDC3、ENDCDC3)如果我不在 TPS65070上使用 DCDC3输出、则未连接?[/QUERP]

    如果 DCDC3未被使用、您应该执行以下操作:VIN_DCDC3 =连接至 SYS、= L3 =悬空、VDCDC3 = GND、 DEFDCDC3 =接地短路、 ENDCDC3 =接地短路。

    数据表第34页显示: 寄存器 PGOODMASK 定义了当电压低于目标值时、转换器和 LDO 的哪个电源正常位用于将外部 PGOOD 信号驱动为低电平。 由于 TPS65070的 PGOODMASK 值为"08h:根据 VDCDC2"进行复位、因此 VDCDC3可连接到 GND、不会影响 PGOOD 或复位输出。

    [引用用户="Madhu Wesly]4. 未 使用 WLED 和触摸屏界面、 是否可以将它们保持断开连接?[/引述]

    触摸屏引脚(AD_IN1-4)进入 ADC、因此您应将它们全部直接连接到 GND。

    [引用用户="Madhu Wesly">5. 是否可以通过 I2C 接口控制(开和关) LDO 1和2、因为它们的使能引脚未提供?[/报价]

    PMIC 自动对 LDO1/2进行定序、如图51所示。 OMAP-L138系列的更多信息、请参见 TPS65070数据表第75页。

    要禁用 LDO、您可以通过 I2C 将00b 写入 CON_CTRL1的位[1..0]。 寄存器地址:0Dh

    您还可以在 I2C 禁用 LDO 后通过向相应 的 LDO1/2启用位写入1b 来重新启用 LDO、但您应该知道它们都将在上电序列期间自动开启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian Berner 的回复。

    Q -您使用 TPS65070为什么供电? 处理器? FPGA?

    说明:我正在为微控制器和一些附加电路块供电。 无 FPGA、无处理器。

    有四个块、每个块具有不同的电源线。 其中一个块是微控制器块、该块与 PMIC 的 LDO1相连、应始终开启。

    其余三个块由 DCDC1、DCDC2 (DCDC3未使用)和 LDO2供电、这些转换器应由 LDO1提供的微控制器控制(打开和关闭)。

    继续:2. ENDCDC1、ENDCDC2引脚是否由电路板上的微控制器的高电平(3.3V)和低电平(0V)数字逻辑控制?

                    查询: 根据加电序列启动时、让其打开/关闭。 但是、 是否可以在加电序列后使用各自的使能引脚来控制 DCDC1、DCDC2和 LDO2转换器?   实现此目的的硬件原理图是什么? 我将为微控制器 GPIO 提供使能引脚以进行控制、并参考应用原理图。  启用主题在数据表的第34页中提到。

    继续:5. 是否可以通过 I2C 接口控制(开和关) LDO 1和2、因为它们的使能引脚未提供?

                    问: 是否可以通过 I2C 接口独立控制(打开和关闭) LDO 2或1?


    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Madhu Wesly"]是否可以在加电序列后使用各自的使能引脚来控制 DCDC1、DCDC2和 LDO2转换器?

    不、这是不可能的。 在该器件变体中、这些引脚被完全忽略。 加电后的所有启用/禁用都必须由 MCU 通过 I2C 完成。

    [引用 USER="Madhu Wesly"]是否可以通过 I2C 接口独立控制(打开和关闭) LDO 2或1?[/引用]

    是的、在我之前的答复中、我说 LDO1和 LDO2有两个位。 以下是这2位的真值表:

    CON_CTRL1。 寄存器地址:0Dh 位1和0

    位1 位0
    LDO1使能 LDO2使能 结果
    0 0 两个 LDO 均禁用
    0 1 LDO1禁用、LDO2启用  
    1 0 LDO1启用、LDO2禁用
    1 1 默认情况下、两个 LDO 均已启用

    通过 I2C 控制直流/直流转换器更复杂一些、请参阅数据表第54页的表6、7和8了解详细信息。

    简而言之、当 EN 引脚为低电平且 DCDC 被禁用时、CON_CTRL1中 DCDCx 位的值将被忽略。 对于 TPS65070器件型号中的 DCDC2和 DCDC3、EN_DCDC2和 EN_DCDC3在内部始终设置为1。 这就是默认情况下启用它和忽略引脚状态的方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian Berner 的澄清。



     阈值的用途是什么? 我是否可以将其保持断开状态、我会丢失什么? 是否需要这些(阈值和复位#)才能使 UVLO 正常工作? 我们可以通过 I2C 配置 UVLO、而无需依赖这两个引脚。  

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马德胡

    阈值-->重置#电路视为电路的独立模块。 监控任何高于1V 的电压非常有用。 如果它监控的电压大于1V,则需要使用电阻分压器使比较器在适当的输入电压下触发。  

    如果您正在考虑使用此功能、请将 RESET#连接到 MCU、并使用上拉电阻器将此网络连接到适当的 I/O 电压(1.8V 或3.3V)。  

    您可以监控整个系统的输入电压(例如 VSYS = 5V) 并对其进行分频、以便比较器在 VSYS = 4.5V 时跳闸、或者您可以监控其中一个 DCDCx 转换器的输出、并使用 RESET#逻辑值来指示该特定电源轨是否高于或低于系统中具有意义的任何阈值。

    数据表第24页的功能方框图清楚地显示了内部连接:

    如果使用阈值、则可将其保持悬空(比较器输入为高阻态)。

    如果使用 RESET#、则应将其直接连接到 GND (开漏输出)。