This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3658:充电不起作用#39;不起作用

Guru**** 691310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3658
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/708726/lm3658-charging-doesn-t-work

器件型号:LM3658

您好!

我的 LM3658充电器 IC 有问题。 我使用锂离子电池(标称电压约为3、8V)。 我在 R26 = 2、2k 的情况下组装了 PCB。

我使用5V 作为 LED 电压、而不是3.3V。

在 C19上插入电池后。

我的设计是否有任何问题?

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    这看起来不错--你是否看到任何问题。
    STAT2和 STAT1连接应该正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!
    感谢您的回答!

    当我尝试为锂离子电池充电时、我可以测量30mA 的电流(但不符合充电所需的方向、因此它会使电池放电)。
    红色 LED (D5 LED 指示灯)始终亮起(即使没有连接电池也是如此)。

    此致、
    Christoph Brillinger
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池的泄漏电流应非常低、单位为 uA、您会看到30mA。
    原理图正常、我仔细检查了 IC 引脚、它看起来正常。

    检查电路板上是否存在 PCB 问题或制造问题。