请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24703 早上好?
我是 POS 设备开发的硬件工程师。
我想使用 BQ24703开发一个新项目。
我想使用 BQ24703开发一个新项目。
总结、
当输入正常电源时、电源通过旁路向系统供电、电池也会充电。
如果发生断电、请使用锂离子电池(18650)的电源10至30分钟。
我们将开发可暂时使用的 UPS 设备。
我们将仅使用两节电池。
当输入正常电源时、电源通过旁路向系统供电、电池也会充电。
如果发生断电、请使用锂离子电池(18650)的电源10至30分钟。
我们将开发可暂时使用的 UPS 设备。
我们将仅使用两节电池。
不过、数据表可以轻松设置充电电流、
我不知道如何设置充电电压。
我不知道如何设置充电电压。
谢谢你。