请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2121EVM-023 大家好、我想使用该部件在2个输入之间切换至输出(至我的配电)。
通常只会出现一个输入、但我的问题是、如果同时使用这两个输入、会怎么样?
我有 EVM、但 J16会很短、所以我对此有疑问。
我将附上我的电路和演示板图片以进行验证。
您能看一下、我将得到(2) 15V_4A 电源作为一个输出的输入进行测试。
Patrick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我想使用该部件在2个输入之间切换至输出(至我的配电)。
通常只会出现一个输入、但我的问题是、如果同时使用这两个输入、会怎么样?
我有 EVM、但 J16会很短、所以我对此有疑问。
我将附上我的电路和演示板图片以进行验证。
您能看一下、我将得到(2) 15V_4A 电源作为一个输出的输入进行测试。
Patrick
尊敬的 Patrick:
两个输入都存在是器件的重点。 无论只有一个有效输入、还是两个有效输入、都是有效的。
J16用于将负载连接到电路板。 您不应将其短接。
如果未连接到 GND、您的原理图的此部分会让我感到担忧。 我只是想确认这是 GND、如果是、它是正常的。
您是基于 VCOMP 模式运行、并且未利用过压保护或 ST 引脚、但如果您不关心这些功能、这是可以的。 由于 CP2 < Vref、因此您也不会使用快速切换(5us 切换时间)。
此致、
Kalin Burnside