This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121EVM-023:TPS2121EVM J16问题

Guru**** 675280 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186151/tps2121evm-023-tps2121evm-j16-question

器件型号:TPS2121EVM-023

大家好、我想使用该部件在2个输入之间切换至输出(至我的配电)。

通常只会出现一个输入、但我的问题是、如果同时使用这两个输入、会怎么样?

我有 EVM、但 J16会很短、所以我对此有疑问。

我将附上我的电路和演示板图片以进行验证。

您能看一下、我将得到(2) 15V_4A 电源作为一个输出的输入进行测试。

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    两个输入都存在是器件的重点。 无论只有一个有效输入、还是两个有效输入、都是有效的。

    J16用于将负载连接到电路板。 您不应将其短接。

    如果未连接到 GND、您的原理图的此部分会让我感到担忧。 我只是想确认这是 GND、如果是、它是正常的。

    您是基于 VCOMP 模式运行、并且未利用过压保护或 ST 引脚、但如果您不关心这些功能、这是可以的。 由于 CP2 < Vref、因此您也不会使用快速切换(5us 切换时间)。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、GND 在线路上截止。 我有用于 OV 的钳位齐纳二极管。 二极管或设置、但更小。 好的、将测试 EVAL 板-谢谢、Patrick