This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61372:3.3V ->5V/2A 和12V/0.5A 解决方案

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61372, TPS61376, TPS61033, TPS61022
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185890/tps61372-3-3v---5v-2a-and-12v-0-5a-solution

器件型号:TPS61372
主题中讨论的其他器件: TPS61376TPS61033TPS61022

各位专家、您好!

我们是否可以为您提供合适的解决方案来支持 3.3V -> 5V/2A 和12V/0.5A 条件? 此外、我的客户还需要在 IC 未通电时实现真正的关断功能。 我们是否可以知道 TPS61372是否可以支持它? 对于5V/2A 应用、电流限制似乎没有裕度。 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    TPS61372可以支持12V0.5A、但电流不足以支持5V 2A。

    我是否可以问您在这两个条件下需要一个解决方案、还是每个条件需要一个解决方案?  

    如果您需要一对二、则可以使用 TPS61376或 TPS1378、它们的电流限制约为4.5A、并获得足够的裕度。

    如果每个都需要一个、则可以将 TPS61372用于12V/0.5A、将 TPS61022用于5V2A (或 TPS61033 没有 RTM)。

    此致

    Fergus