This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5022:希望通过占空比控制来调节此直流/直流转换器

Guru**** 1438610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184112/lm5022-would-like-to-make-this-dc-dc-converter-adjustable-through-duty-cycle-control

器件型号:LM5022

我们希望将 LM5022MME 用作具有可调输出的升压转换器。 我们遵循 Webench 设计并根据数据表中的规格设置振荡器频率、Webench 设计 严格遵循数据表中的示例应用电路。

我们没有看到如何调整输出的清晰说明。 我们的想法是使占空比可调、但我们看数据表看不清楚如何做到这一点。  是否有人可以提供有关如何设置此组件的占空比的指导、以便我们可以调节输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    调整 占空比是一种用于调整输出电压的开环方法、因此输出电压在不同条件下会有所不同。

    您可以在下图中调整 RFB1以调整输出电压。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这并不有用、数据表中没有说明如何计算输出电压与 RFB1值的关系的文档。 如何获得该表达式? 如果我知道这一点、那么在输入电压固定的情况下、我可以计算 RFB1的范围。

    另一个注意事项是、在应用图中所示的静态情况下、占空比和输出电压是多少? 我如何通过查看电路来知道占空比是多少? 在数据表中没有关于这一点的指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    Vo =(RFB1+RFB2)/RFB1*VFB、其中 VFB 为1.25V。

    您可以阅读以下 应用手册 升压转换器功率级的基本计算 、以了解有关升压的更多信息。

    您可以在产品文件夹 https://www.ti.com/product/LM5022中找到许多设计资源、例如 EVM、电子表格、仿真工具。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这完全解决了这个问题。