This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3430:可替换解决方案、与 MAX6369KA+T 相对

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3430, TPS3435

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185397/tps3430-replaceable-solution-against-max6369ka-t

器件型号:TPS3430
主题中讨论的其他器件: TPS3435

大家好、

我正在寻找适用于 MAX6369KA+T 的直接 P2P 或类似 TI 器 件;MAX6369/MAX6370/MAX6371/MAX6372/MAX6373/MAX6374 -引脚可选看门狗计时器(analogue.com)。 我可以查找 不是 P2P 但具有类似功能的 TPS3430。 有更好的建议吗?

谢谢你。

Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、

    竞争器件是"超时看门狗"器件、而 TPS3430是"窗口看门狗"器件。

    我推荐最近发布的 TPS3435 (www.ti.com/product/TPS3435)系列。 该系列提供10%的计时器精度、具有超低静态电流(典型值250nA)。

    该器件支持多个引脚排列、支持各种功能、例如

    看门狗启动延迟

    2.从2ms 到100秒的不同看门狗时间

    动态可编程计时器

    4. WD-EN 和 DISABLE

    如果您对该器件系列感兴趣、请告知我们。

    谢谢、此致、

    Shridhar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shridhar、

    感谢您的建议。 我们是否有引脚可选器件? 客户更喜欢注册一个器件并进行多功能设计。

    根据命名命名规则、TPS3435看起来是一款固定版本器件。 如果 TPS3435是唯一的建议选项、则可以选择电容器可编程看门狗时间版本、但它看起来还不可用。 我知道 TPS3435KAAGA 发布的时间表吗?

    此致、

    Ella

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ella、

    TPS3435为固定和基于电容器的选项提供基于引脚的时序更改。 基本计时器根据 OPN 和电容值进行固定(对于引脚 A 和 B)。

    我们计划在2023年4月左右发布基于电容器的选项。

    我建议我们离线连接、以讨论有关看门狗计时的客户应用要求、并从 TPS3435系列获得合适的 OPN。

    谢谢、此致、

    Shridhar。