This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5601R5H:最小输出电容

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185973/tpsm5601r5h-minimum-output-capacitance

器件型号:TPSM5601R5H

大家好、

在5V 输出电压下使用时、最小有效电容约为60uF、但 EVM 中使用的电容仅约为33uF。
是否有必要具有60 μ F 或更高的有效容量?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将与负责该器件的应用工程师交谈、并尽快与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    评估板上的2x47uF 电容器的降额比建议的最小值略高。 评估板的用户指南显示了使用这些电容器时的负载瞬态响应、响应看起来稳定。 请参阅此处的图3-4: https://www.ti.com/lit/ug/slvuby4a/slvuby4a.pdf

    看起来、评估板提供了额外的电容器空间、可在应用需要时优化瞬态响应。 EVM 设计可能在超快负载瞬变以及 C7和 C8未组装的情况下优化了解决方案尺寸。  

    我建议遵循数据表曲线、因为它是更保守的设计、具有更大的裕度。  

    此致、  

    Denislav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    谢谢、Denislav。

    我将关闭此帖子。  如果您有其他问题、请开始新帖子。

    谢谢