This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCH010512D:DCH010512D

Guru**** 681050 points
Other Parts Discussed in Thread: DCH010512D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185713/dch010512d-dch010512d

器件型号:DCH010512D

对于 DCH010512D、我们是否需要最小负载来获得稳定输出?

我们将其用于驱动4-20mA 电流、但在无负载的情况下、其输出电压可高达>37V。

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我将与该产品的应用工程师交谈、并尽快与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    对于该器件、我将使用大约5mA 至10mA 的最小负载。

    稳定输出电压所需的一切。

    谢谢