请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS74801-Q1 您好!
TPS74801-Q1的数据表 p4列出了 VBIAS 压降电压、最大值为1.6V。
如果 Vout 输出为2.5V、考虑到 VBIAS 压降电压、是否需要向 BIAS 引脚输入4.1V 或更高的电压?
谢谢、
Astro
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TPS74801-Q1的数据表 p4列出了 VBIAS 压降电压、最大值为1.6V。
如果 Vout 输出为2.5V、考虑到 VBIAS 压降电压、是否需要向 BIAS 引脚输入4.1V 或更高的电压?
谢谢、
Astro