This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500511和 BQ50002 (NRND)

Guru**** 692230 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ500511, BQ50002, BQ50002A, BQ500511A, TIDA-00623
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/705144/bq500511-and-bq50002-nrnd

主题中讨论的其他器件:BQ500511BQ50002BQ50002ABQ500511ATIDA-00623

您好!

实际上、我们有一款产品使用您的电路 Bq500511和 BQ50002。 我们已决定重新制造我们的产品,并且在网站上看到了这条指令“NRND”。 您能告诉我们在 TI 哪里可以找到相同的电路吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    BQ500511A 和 BQ50002A 可替代非 A 器件、它们是非 NRND 器件、但仍将可用。 您在用户指南中查找的电路是否正确?
    另请参见 TIDA-00623、其中将提供 bq50002/511应用的原理图和 BOM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我需要知道您生产的 BQ500511A 和 BQ50002A 是否在未来的10年内可用?
    感谢您的回答。
    此致。
    Lionel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lionel
    无停产(EOL)计划两款器件、通常 NRND 器件可供使用多年。