This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40425:DCR 感应更改为 RDS on 感应

Guru**** 1166960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40425
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/706738/tps40425-dcr-sensing-change-to-rds-on-sensing

器件型号:TPS40425

你好  

        3.3V 输出看起来像下面的红圈那样上升。 是否有任何改进建议以实现更平稳的加电? 谢谢你。  

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    什么是5V、功率级 VDD 电压?
    如何通过 EN 引脚或 Vin 电压导通 TPS40425?

    但斯克