This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:预量产器件与 RTM 器件

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8764-Q1, TPS6594-Q1, DRA821U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186387/tps6594-q1-preproduction-device-vs-rtm-device

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他部件:LP8764-Q1DRA821U

您好!

我的客户正在使用 TPS6594-Q1和 LP8764-Q1设计 DRA821U 板。

他们在 PMIC 最终发布之前不久就从 TI 收到了这些器件的样片。

样本的 P/N 如下。

 - PTPS6594141BRWERQ1

 - P876441B1RQKRQ1  

请告诉我们上面的示例器件与最终发布的器件之间有何差异、例如特性和功能。

谢谢、

JH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    采样器件很可能使用相同的设置进行编程。 这可以通过读取寄存器0x02和0x03来检查。 如果这些寄存器匹配、器件将运行相同。 最大的区别在于、预发布的器件不用于生产构建。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel W、您好!

    感谢您的回复。

    此外、 您能否告诉我们 PTPS659414F4RWERQ1和 PTPS6594141BRWERQ1之间有何区别

    此致、

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH、

    PTPS659414F4是同一 PDN 的旧器件版本。 它看起来不是直接替换、并且更改了一些 GPIO 功能。

    谢谢、

    Daniel W