请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65987D 主题中讨论的其他器件:TPS65988、 TPS65987
数据表指出、TPD6598D 可以从 SPI 或 I2C 进行初始化、但不解释如何确定。 也就是说、它是否首先查找 SPI EEPROM、如果找不到任何内容、它会尝试 I2C、或者这是可配置的、并且我还没有在数据表中找到该位?
对于 I2C 上的配置 EEPROM、应将3个端口中的哪一个连接到? 我假设端口1是唯一一个可以作为主设备的端口、但在启动时、默认端口1是从设备、那么它如何从 I2C EEPROM 引导? 或者、它是否无法仅从 I2C EEPROM 引导另一个 I2C 主设备、例如微控制器?
非常感谢