请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65400 您好!
我目前正在项目中使用 TPS65400作为电源。 我希望将同一器件用于即将开始的项目之一、该项目需要0.75V 的输出电压和提供8A 电流的能力。
我能否继续在电流共享模式下使用相同的器件(将比较器上拉为 SW2至 VDDA)来满足我的目的。 您是否看到过任何有关输出电压下降或无法从终端提供8安培的问题?
此外、对于补偿设计、对于 SW1、它目前针对提供4A 电流的设置而设计。