This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:电流共享确认

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186983/tps65400-current-sharing-confirmation

器件型号:TPS65400

您好!

我目前正在项目中使用 TPS65400作为电源。 我希望将同一器件用于即将开始的项目之一、该项目需要0.75V 的输出电压和提供8A 电流的能力。

我能否继续在电流共享模式下使用相同的器件(将比较器上拉为 SW2至 VDDA)来满足我的目的。 您是否看到过任何有关输出电压下降或无法从终端提供8安培的问题?

此外、对于补偿设计、对于 SW1、它目前针对提供4A 电流的设置而设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Avinash!

    它可以 通过电流共享模式实现8A 运行。

    Shuai