This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:L 状态未更改为06

Guru**** 2564565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184727/bq40z80-l-status-is-not-changed-to-06

器件型号:BQ40Z80

大家好、团队、

我在学习周期中使用索尼锂电池,US18650VTC5A。

化学 ID:0x2161

单元格号:3单元格在串行连接中

刷写了化代码 并 配置了参数。

放电时采用 C/5充电率、充电时采用 C/2充电率

放电-放松-充电-放松已完成。充电后、放松 L 状态更改为05

然后我们进行了放电和放松、但 L 状态不会更改为06。 REST 位在 Relax 之后设置、但状态未更改。

请帮我找出 我的学习周期中的问题。 我犯了什么错误????

我没有放电休息时间记录,直到放电记录,我将提供 该记录。 我还将提供闪存导出文件。

请帮助我,要微调问题,如何继续? 无论我是需要从初始阶段开始、还是可以再次从 05的状态更改部分执行放电。

我已附加日志直至放电、并已从器件中读取图像。 请帮助我解决此问题  

Ie2e.ti.com/.../January.rar

充电期限锥形电流:130 mA

Dichargge Current Threshold (充电电流阈值):这是电量监测计检测到其处于放电模式时所高于的电流阈值 :50mA

CHG Current Threshold (CHG 电流阈值):这是电量监测计检测到其处于充电模式时所高于的电流 :      80 mA

退出电流:这是确定监测计进入静置模式的阈值:20mA

端子电压:3x3v = 9V

设计电压:3 * 3.6 v = 10.8 V

设计容量:2600mAh (3节串联电池)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    您能否共享完整日志和.gg 文件?

    我查看了共享的数据、没有任何迹象表明电阻更新失败。 确保放电后让监测计放松、如果您现在在静置周期之后进行检查、它看起来应该会变为0x06。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

     我们没有完整的日志,所以我们又从充电放松放电和放松开始了一步 ,但 L 状态仍然变为05。

    我在这里附上日志供您参考。 请找到并帮助我解决该问题。

    e2e.ti.com/.../flashlog.zipe2e.ti.com/.../log_5F00_Jan_5F00_Charging.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还要再增加一点,也可以使用 C/7速率对我进行放电。

    监测计_EN 位已从开始设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    您能否在测试前后共享.gg 文件、在我看来监测计应该更新电阻、我看不到任何应该阻止更新的东西。

    在放电期间未设置 RDIS、未设置 NSFM、电流看起来正确(需要与.gg 文件设置进行比较)学习还需要最低的压降量、因此您可以尝试将电流增大到 C/4、共享日志看起来像是 C/7。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    让我知道我需要将哪个电流增加 到 C/4速率  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    放电电流、而不是监测计中的任何阈值、即电池放电的实际速率。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    我已将放电率更改为 C/4。 但我们的 L 状态仍然是5。 我已在放电前后附上 Excel 工作表。 请找到并告诉我您的建议

    e2e.ti.com/.../lodrelax.loge2e.ti.com/.../logratechange.loge2e.ti.com/.../logratechange.loge2e.ti.com/.../1logRate_5F00_Chnage.gg.csve2e.ti.com/.../1export_5F00_file_5F00_afterlearningcycle.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    我将在明天更详细地介绍。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    我还有其他任务支持、我将在本周结束时尝试对此进行更深入的了解。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    我对您的.gg 文件进行了比较、Ra 表肯定会更新、因此我不确定您的更新状态为何不会递增。 您可以根据需要手动将更新状态设置为0x06或0x0E、因为所有内容都已完全了解。

    此致、

    Wyatt Keller