This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3899:评论| TPS3899DL01DSE

Guru**** 2502485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187523/tps3899-review-tps3899dl01dse

器件型号:TPS3899

e2e.ti.com/.../TI_5F00_TPS3899.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    密码:1qa@WS

    在这里、VCC_3V3_IN 始终优先。
    然后按任意顺序选择 VCC_3V3_IO 和 VCC_1V8_IO。

    可以确认复位将始终拉至低电平。

    甚至在 VDD 升高时也是如此。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Fel

    当 VDD 大于 POR 电压时、复位应变为低电平。  

    假设  VCC_3V3_IO 已越过热分流器、则在延迟时间之后、VCC_1V8上的复位将完全取消。  

    如果需要更多说明、您可以共享时序图。  

    此致

    Trailokya