This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603:在12V 输出电压下连接 VLDOIN

Guru**** 2523010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187408/tpsm63603-vldoin-connection-at-12vout

器件型号:TPSM63603

大家好、

是否可以在12V 输出电压下将 LDOIN 连接到 VOUT?
我认为、在某些情况下、瞬态响应和电阻精度超过12.5V。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    LDOIN 引脚的绝对最大额定值为16V。  因此、可以将该引脚连接到12V 输出、即使12V 输出电压具有一些输出电压  

    差异。  

    谢谢