This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25910:关于反向电压

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186316/tps25910-about-reverse-voltage

器件型号:TPS25910

大家好、

我们的客户使用此器件通过交流适配器提供输入保护。

拔下交流适配器后、输出电压会超过输入电压、反向电流会流过 FET 内部的体二极管、如波形所示。

反向电流大约为1秒。

该器件的 EN 由逻辑控制。 因此 EN 引脚未直接连接到 GND。

我们想知道该反向电流和电压是否可能对该器件造成任何损坏。

请对此进行评论。

此致、

太泰塔玛  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    我本周要离开了。 我将在星期一之前回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    波形不是很清晰。 但反向电流的值是多少? 我认为瞬态反向电流应该可以。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您的回复、很抱歉波形不清晰。

    反向电流大约为几毫安(2~4mA)。

    我们想知道该反向电流持续大约1秒是否可能对该器件造成任何损坏。

    此致、

    太泰塔玛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama、

    2-4mA 持续一秒应该是正常的并且不应该损坏器件。

    此致

    Kunal Goel