This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:LM5170的替代产品

Guru**** 663810 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, LM5177
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187194/lm5170-alternative-of-lm5170

器件型号:LM5170
主题中讨论的其他器件: LM5177

我正在寻找 一款双向电流控制 器、用于直流/直流转换器(降压和升压)、其高侧/低侧输出电流可由输入信号/命令控制。 我知道 LM5170能够很好地做到这一点。 但是、据我所知、它的最大 开关 频率限制为500kHz。 我计划将 GaN 开关用于转换器、并希望以 MHz 运行它们、 LM5170是否有任何替代方案可以以 MHz 运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siddheswar、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您可以检查 LM5177 -该器件的开关频率最高可达2MHz。 它还支持双向模式、并且使用少量的外部逻辑也提供了许多控制选项。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我将对其进行研究。