请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61088 大家好、
我在默认设置和3.6V 输入电压下对 TPS61088 EVM 执行 EN ON 测试。
当我将 EN 连接至0V 时、隔离 FET 会导通、而不是在74ms 将 EN 设置为低电平逻辑之后关断、这与数据表上的说明完全不同。
请告诉我这种现象背后的原因吗?


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Zixu、
TPS61088没有隔离 FET。
数据表是否错误?
这是供您参考的数据表。
e2e.ti.com/.../4505.tps61088.pdf
此致
Fergus