This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61222:ADS 的 SPICE 文件

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61222, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/693152/tps61222-spice-file-for-ads

器件型号:TPS61222
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

你(们)好

我需要在 Keysight ADS 中模拟 TPS61222 IC。 为此、我获得 了 PSpice 瞬态模型 。 但它不起作用。 请帮助。

谢谢

Kowshik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kowshik、您好!

    我下载了该项目、它在我的系统中运行正常。 下面是仿真结果。

    是否可以共享错误或问题的快照?


    此致、

    Saket

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawshik、

    如果您使用 ADS 进行仿真、请参阅以下常见问题解答。 总之、建议在 PSpice 或 TINA-TI 中对器件进行仿真。

    e2e.ti.com/.../692613

    e2e.ti.com/.../692603

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Saket
    实际上、我正在进行能量收集工作、我的电路的其余部分位于 Keysight ADS 中。 因此、我需要对 IC TPS61222进行仿真、即 ADS。 通常、可以在 ADS 中导入 PSpice 文件、对于此 IC、我可以得到 PSpice 瞬态文件。 当我尝试导入文件时、它被称为已导入、但窗口中没有原理图、我不知道问题是什么。 我需要有关这方面的帮助。

    谢谢
    Kowshik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Nikhil
    我知道它很容易、我已经做到了。 但我的电路的其余部分位于 ADS 中、而我的教授希望我在 ADS 中获得所有仿真。 您能不能建议使用任何具有 pspice/spice/hspice/spice/spice/spice 网表文件的可将1伏升压至5伏直流电压的 IC。

    谢谢
    Kowshik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kowshik、您好!

    对于器件建议、您可以在 WEBENCH 电源设计器中输入规格(或使用下面显示的参数搜索表进行搜索)。 您需要了解当前负载才能找到器件。

    可以使用以下链接找到所有 PSpice 模型。 大多数升压转换器都将进行加密、因此您无法将其导入 ADS。 有些旧模型未加密。 您可能能够将其导入 ADS、但我们无法保证它们在 ADS 中有效。 如果模型是打开的(未加密)、您可以自由使用 Keysight / Agilent、使其在其仿真器(ADS)中工作。

    您可能会发现有用的其他一些资源: