This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25050:如果我们的主机内部站点 GPIO 引脚具有13koohm 电阻器上拉至 VGPIO=3V、BQ25050 /CHG 引脚是否可以移除100K 上拉电阻器?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/689883/bq25050-may-bq25050-chg-pin-can-removed-100k-pull-high-resistor-if-our-host-internal-site-gpio-pin-have-13koohm-resistor-pull-up-to-vgpio-3v

器件型号:BQ25050

你(们)好,先生  

根据 DS "典型应用电路"、

如果我们的主机内部站点 GPIO 引脚具有上 拉至 VGPIO=3V 的13koohm 电阻器、BQ25050 /CHG 引脚是否可以移除100K 上拉电阻器?

                  令人很烦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    是的、可以使用13k 欧姆。 流入 CHG 的电流应小于5mA、电压应小于7V。