This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:输入电压下的 UCC256304最小电压

Guru**** 1128260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256304, UCC2897A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/688293/ucc256304-ucc256304-minimum-voltage-at-vin

器件型号:UCC256304
主题中讨论的其他器件: UCC2897A

你好。

我对 UCC 25630X 有疑问。
输入端的最小电压(Vin)是多少?

在 WEBENCH 中、最小输入电压为30V
HV 的工作电压是多少?

直流输入:14V 至36V
直流输出:24V 5A

是否可以与对应?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Masazumi San、

    感谢您关注 UCC256304。 UCC256304必须能够在开关开始前将其 VCC 引脚充电至26V。 如果输入范围为14V 至36V、我建议不要使用此控制器。

    如果我可以建议一种替代方案、请查看有源钳位正向。 该拓扑还具有软开关功能。 以下是一些您可能感兴趣的 UCC2897A 参考设计、供您参考:
    www.ti.com/.../PMP5123
    www.ti.com/.../PMP4844

    此致、
    本·洛夫