This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:未插入电池时、VSYS 输出0.9V、而不是3.5V 或4.35V。

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702820/bq24250-vsys-outputs-0-9v-rather-than-3-5v-or-4-35v-when-no-battery-is-plugged

器件型号:BQ24250
主题中讨论的其他器件:BQ24050

大家好、

我在使用 BQ24050时遇到问题、但问题未解决、因此我现在重新发布了。

使用 BQ24050时遇到问题、如下图所示:

该电路为 LDO 供电、该 LDO 将电压调节为3V3、同时并联调制解调器为电池电压电平供电。

重点是、BQ24050在未插入电池的情况下无法正常工作。 我的输入电压为5V、但 SYS 上为0.9V、因此我的系统无法启动。 当我插入锂离子电池时、它会充电完美。 如果我从主电源移除5V 电压、系统将以透明方式通过电池组供电、这也是如此完美。

如果我移除电池或在没有电池的情况下引导系统、BQ24050将无法引导、因此输入端会阻止5V 电压、并且 SYS 引脚上只有0.9V 电压... 我无法读取有关我的 MCU 在3V3和上工作的 I2C 寄存器  

我的系统无法仅通过5V 供电... 但是、无论我的 MCU 未通电(无论我是否连接电池、我都可以为其供电...)、它在 I2C 上无法配置 BQ24050、因此 BQ 必须独立工作。

这是非常奇怪的、我想要一个非常简单的 SAI 行为。 我无法找到正在发生的情况、这是一个非常重要的问题、因为该项目即将投入大规模生产...

有人可以帮帮我吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:

    在未连接电池且 IN 施加5V 电压的情况下、LDO 上的电压是多少? 每个 ILIM 的574mA 全输入电流是否从5V 电源中拉取? 574mA*5V = 2.87W 输入功率时,只能得到 ISYS = 93%*2.87W/4.2V = 635mA。 该电流是否足以为您的系统供电? 充电器 IN 引脚处的电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    问题得到解决。 PCB 布局中的问题 DIN 未将 Vin 到达 IC 引脚...

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    卡洛斯、

    请在问题解决时单击"此已解决我的问题"按钮。 我们将关闭此主题。