This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:推荐用于替代 LM2576HVT-5.0 Flow LB03的器件

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702421/lm2576-recommend-device-to-replace-lm2576hvt-5-0-flow-lb03

器件型号:LM2576

你(们)好

您能告诉我推荐器件来替代 LM2576HVT-5.0 Flow LB03吗?
如果您有替代器件、请告诉我 LM2576HVT-5.0 Flow LB03和该器件之间的区别。

这是因为 LM2576HVT-5.0 Flow LB03已经使用了很长时间,并且当前型号需要一些单元。

此致、
竹野里玉泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我将其传递给该产品的产品工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不再为该器件提供 LB03流程。
    LM2576HVT-5.0是相同的器件。 唯一的区别是 LB03器件具有交错引线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank - San

    您能告诉我 LM2576HVT-5.0 Flow LB03和 LM2576HVT-5.0/LB03有何区别吗?
    客户尝试将 LM2576HVT-5.0 Flow LB03替换为 LM2576HVT-5.0/LB03、因为它与引脚兼容、LM2576HVT-5.0与 LM2576HVT-5.0 Flow LB03引脚不同。

    此致、
    竹野里玉泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为我们没有推荐的替代产品。 它们之间的唯一区别是锯齿状引线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于锯齿状引线、LM2576HVT-5.0 Flow LB03与 LM2576HVT-5.0/LB03是相同的引线。 LM2576HVT-5.0 Flow LB03和 LM2576HVT-5.0/LB03有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定我是否理解您的问题;我会将其传递给我们的 PE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管您推荐 LM2576HVT-5.0、但 LM2576HVT-5.0 Flow LB03正用于客户的应用。 这就是客户希望选择 LM2576HVT-5.0/LB03的原因、因为它具有引脚对引脚兼容性、他们希望知道 LM2576HVT-5.0 Flow LB03和 LM2576HVT-5.0/LB03有何区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM2576HVT.docxAttached是我从我们的封装组收到的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附的有关 PE 封装的 e2e.ti.com/.../The-difference-between-LM2576HVT.docxMore 信息。