This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ500511A:A 版和非 A 版 bq500511 (a)/bq50002 (a)组合之间的差异

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ500511A, BQ50002A, BQ500511, BQ50002, BQ25100, BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700650/bq500511a-difference-between-a-and-non-a-version-bq500511-a-bq50002-a-combination

器件型号:BQ500511A
主题中讨论的其他器件: BQ50002ABQ500511BQ50002BQ25100BQ51003

您好!

我很难找到 bq500511/bq50002与 bq500511A/bq50002A 组合之间的区别。

我在 bq500511 (A)的数据表中发现的唯一一点是 bq500511A 具有"经改进的解调算法可在嘈杂环境中提供稳定可靠的通信"。 对于 bq50002 (a)、我发现 bq50002版本中缺少以下句子:"与 bq500511A 配合使用时、bq50002A 电流感应放大器中的偏移会动态补偿、从而实现精确的 FOD 性能"。

我是否正确地假设组合的 A 版本更强大、性能更好、或者这只是情境性的?

我提出这个问题的主要原因是、基于非 A 组合的参考设计、我们的 TX 充电器存在问题。 在线圈之间具有所有外壳和实际间距的情况下、充电似乎开始、但在20-40秒后、LED_B 开始缓慢闪烁(LED 选项1、因此我假设 DPL 为)或保持恒定打开(调试故障源的最佳方法是什么?)。 当我们去除一些材料并因此减小线圈之间的距离时、充电器似乎工作正常(LED_A 保持闪烁)。 对于当前配置、我们似乎在边缘运行。 我想知道、如果使用 A 组合、我们会更接近边缘的安全端。

谢谢!

输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 LED_B 闪烁、则可能是 DPL 或 FOD。
    DPL 将由低5V 电源引起、请使用示波器或 DVM 进行检查、如果它较低、请尝试增大。
    通过将 FOD_THR 引脚35拉至3V 来禁用 FOD 故障来进行 FOD 测试。

    BQ500511A/BQ50002A 组合是该器件的改进版本、具有更好的通信和 FOD 性能。 这两个器件需要同时使用、不需要混用 A 和非 A 非 A 版本为 NRND、不应使用。

    此外、如果您的电路无法通信、则会导致20至40秒开始充电。 但是、通信问题可能是由多个问题引起的、很难进行故障排除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回答。

    现在闪烁的 LED_B 只略有发生、大多数情况下 LED 保持常开。 通过将 FOD_THR 拉为高电平已关闭 FOD。 经过一些调试后、我们发现 TX 过热是导致这种情况的原因。 我们移除了 NTC (因此 TSENSE 被上拉、始终开启)、这解决了"问题"。 当然、现在我们有一个保持加热的器件。 我测量的温度高达90°C、但仍在使用 IR 摄像头时升高。 在 RX 端、我们仅以4.2V、60mA (0.25W)的电压为电池充电。 不过、我们测量了 TX 的输入电流、平均电流约为350mA (1.75W)。 当然、还有一些额外的损耗(在 bq51003 RX 之后使用 bq25100进行充电)、但这似乎是一个非常低的效率。

    线圈之间的距离为1.8mm、中间为1.4mm 液体活性丙烯酸酯。 TX 线圈为 WT1512-22F2-ID 、RX 线圈为 WR121210-27M8-ID。 TX 侧的调谐电容为368nF、RX 侧的 Cs = 288nF、CD = 2.8nF。

    您是否有任何建议可提高效率并有效降低温度升高(除了微调匹配)?

    谢谢!

    输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查运行频率、这将在一定程度上指示功率传输的效率。 最低频率和最高增益为110kHz、预计接近150kHz。
    RX 线圈的 L 值位于低侧、大约8.5uH、我们在其他设计中使用了 WR2230-26M8 (26uH)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    我看到工作频率在120和130kHz 之间变化。 我如何将其恢复到110kHz 的最佳频率、还是完全通过调优来实现? 您为什么期望我们的频率约为150kHz?
    RX 线圈的原因完全基于线圈的尺寸。 我们需要一个非常小的产品、该线圈直径很小、最重要的是厚度很小。 我知道我们正在与这一个一起进行自拍、但这是我们的客户向我们施加的一种压力。

    此致、
    输出电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    运行频率表示性能、调优、线圈行为和其他因素。 如果您在最大工作点或接近最大工作点110kHz 时运行、则会出现问题、120kHz 至130kHz 不是很好。 这是一个具有低裕度的高工作点。

    您需要设置这些参数、以便具有线圈到线圈偏移的一定余量、低输入电压以及其他会降低效率的参数。 运行频率约为150kHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    当附近没有 RX 时、这是否为预期频率? 因为我的印象是、频率是根据功率要求进行调节的。 如果情况并非如此、并且频率应在正常运行期间接近150kHz、那么为什么频率范围定义在100-200kHz 之间?

    此致、
    输出电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果不存在 RX、则器件将处于待机模式、TX 将每500ms ping 一次线圈以检查 RX。 对于大约80mS、Ping 频率为175kHz。
    当 RX 就位且功率传输已启动时、频率将随负载而变化。 轻负载具有更高的频率、重负载具有更低的频率。
    轻负载的一个问题是 RECT (RX)上的电压增加、这将导致运行频率低于预期。