请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC6C598-Q1 设计
客户的产品是仪表板,一些返回设备 显示8通道 LED 无法打开, 测试完成后,客户 发现 pin7 (CLR 引脚) 内部导线 已断开,pin7由 VCC (5V)驱动, 客户的应用是否合理, 并期待您的建议。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
设计
客户的产品是仪表板,一些返回设备 显示8通道 LED 无法打开, 测试完成后,客户 发现 pin7 (CLR 引脚) 内部导线 已断开,pin7由 VCC (5V)驱动, 客户的应用是否合理, 并期待您的建议。