This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:如何为 UCC28019#39的窄 Vcc 迟滞设计导通电路?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699367/ucc28019a-how-do-i-design-a-turn-on-circuit-for-ucc28019-s-narrow-vcc-hysteresis

器件型号:UCC28019A
主题中讨论的其他器件:UCC28019

尊敬的 TI 合作伙伴:

我想知道如何在无待机功耗的情况下为 UCC28019的窄 Vcc 迟滞设计导通电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!
    UCC28019的 VCC (on)= 10.5v 和 VCC (off)为9.5v
    此电压源通常由由高压直流电源供电的辅助电源生成。
    遗憾的是、您将始终拥有某种待机功耗值。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的反馈。

    您可以看到、UVLO 开和关点非常接近1个电压。

    正常解决方案由辅助电源生成、例如降压转换器或反激式转换器。

    但这里的东西是、我们想要设计 一个更便宜的电路、而不使用转换来打开 UCC28019。

    您是否有任何可以与我们分享的解决方案?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Alex

    您可以在 UCC28019的高压直流和 VDD 引脚之间放置一个启动电阻器、并在 VDD 和接地之间添加一个15V 保护齐纳二极管。该电阻器的大小应可提供大约3.5mA 的工作电流。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为 UCC28019的工作电流约为10mA、待机电流为3mA。
    我们是否应该考虑10mA 时的最坏工作电流情况? 谢谢。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然可以。
    使用最坏情况下的电流值
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我计算了泄放电阻的功率损耗、当我们在90电压的低压线路交流输入电压下运行时、该损耗将消耗0.81W。


    遗憾的是、我们还需要在264V 的高压线路上工作、这会使泄放电阻消耗高达9倍的低压线路交流输入电压、并且它几乎达到7.2W、这是一个巨大的损耗、也会导致发热问题。


    我想问您。 您是否有适合设计700W 电源的建议?


    我们的初始想法是将 CCM PFC 和 LLC 转换器用于此类电源解决方案。


    您有什么建议可以与我们分享吗?


    谢谢、致以最诚挚的谢意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!
    现在、您可以看到大多数 PFC 设计使用辅助电源作为 PFC 偏置电源的原因。
    另一种选择是根据 PFC 的启动计算启动电阻值、并在 LLC 上使用辅助绕组为 PFC 的偏置电源提供工作电流。 一旦 LLC 启动、启动电阻器可被偏置关闭。
    或者、您也可以在升压电感器上使用辅助绕组来提供偏置电压。
    您仍需要一个启动电阻器、但您可以将其调整为提供启动电流而不是工作电流
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    一旦 LLC 启动、启动电阻器可被偏置关闭。

    我认为这是一个很好的想法、但我不知道如何实现这个想法。

    如果您能为我提供这个想法的电路、我将不胜感激。

    谢谢  

    最恰当的考虑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    根据在 低压线路电压下提供 ICC 预启动电流(100uA 标称值)的要求计算电阻器。
    如果您将此电流设置为0.5mA、它会将 VDD 偏置电容器充电至 UVLO (ON)电平 (10.5V)。
    数据表显示了 Icc 工作电流为3.5mA。

    因此、VDD 上的电容必须在 VDD 降至 UVLO (OFF)之前的启动时间内提供该电流
    这意味着 C = I*T/(UVLO (ON)-UVLO (OFF)= 3.5*T
    T 是 LLC 设置的启动时间。
    如果来自 LCC 的偏置轨在 PFC 上达到 UVLO (OFF)之前达到其设定值、则系统将无问题地启动。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我了解的是无栅极负载时的3.5mA 工作电流、这意味着没有运行 MOSFET 和不传输功率。

     如您所见、我 在 下图中使用红色标记来突出显示重要信息"无栅极负载"。

    我认为工作电流至少为8mA。 我还将其标记为以下绿色圆圈。

    UVLO (ON)和 UVLO (OFF)电压的点可以决定电容器的大小。

    UVLO (ON)减去 UVLO (OFF)等于1V。

    如果输出电压上升时间需要50mS、让我们回到理论、并按如下所示进行记录。

    C = I*T/(UVLO (ON)-UVLO (OFF))=(8*10^-3)*(50*10^-3)/1 = 400uF

    我们需要一个巨大的辅助电容器、它也会影响导通时间。

    正常导通时间需要3秒。


    如果我们将0.5mA 设置为充电电流、则需要8.89Sec。 我在下图中将计算图显示为红线。

    我们需要根据3秒导通要求更改设计。

    但电阻应该非常小、只有54Komh。  我在下图中将计算图显示为蓝线。

    该电阻在高压线路输入电压下需要0.645W 的功率。 (264^2)/(2*54000)=0.645 (W)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    这些是不使用辅助电源时的折衷设计问题。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    由于自上次发布此主题以来已有3周时间、我将关闭此主题。
    我认为、数据显示了为 PFC 控制器提供偏置电源的两种方法所涉及的权衡因素。
    此致
    John