This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5035:基于 LM5035的半桥 DCDC 输出功率略高且不稳定

Guru**** 2505135 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5035, LM158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701812/lm5035-half-bridge-dcdc-output-power-based-on-lm5035-is-slightly-higher-and-unstable

器件型号:LM5035
主题中讨论的其他器件: LM158

大家好、我模拟了您的 LM5035开发板并制作了36V 输入10V 输出直流/直流电源。
当生成三个电源原型时、测试是正常的。 输出大约为9.98V。
但是、在过去的三天里、我重复对这三个原型进行了高温测试和频率响应测试。

发现3个原型异常。 输出电压浮动至10.3V 至11V 左右、输出电压纹波约为200mV、并且是无序的。 通常情况下、输出电压纹波约为80mV、是正常的。
我测量了次级运算放大器 LM158的正输入、即2.5V 基准电压、该基准电压稳定且精确、约为2、495V。 我测量了次级运算放大器 LM158的正输入、即分压器采样电阻器上的电压、平均约为2.5V、但波动且不稳定。
我不知道在重复的高温测试和频率响应测试后运算放大器 LM158是否损坏、从而导致正极端子上的2.5V 不稳定性和10V 输出不稳定性。

如何在下一步中排除此故障?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zoujiangyilang,
    无论负载如何、输出电压是否始终为高电平?
    流入 COMP 引脚的电流是多少?这种电流是否稳定且在正确的范围内? 如果您将一个小电阻器与光晶体管的集电极串联、并使用差分探头观察该电阻器上的压降、则应该能够观察到这一点。
    输出电压和 COMP 电流的一些波形可能有助于我们为您提供帮助。 此外、原理图始终很有用。
    查找 COMP 引脚电流是否具有固定频率的重复信号-这表明存在稳定性问题。
    寻找 COMP 引脚电流处于其范围的一个极端-这表明控制环路无法达到调节输出电压所需的功率水平。
    但愿这对您有所帮助
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我手上的所有三个样本都显示了这种输出漂移和纹波波动现象。
    我更换了三个样本的光耦合器、其中两个样本恢复正常、另一个样本失败。
    在我从该样本+电阻中移除焊接测试引线后、第三个样本也恢复正常。
    我怀疑光耦合器损坏、因为光耦合器被一个200度热气枪熔断、并且观察到负载阶跃。
    我认为热空气可能会对光耦合器造成损坏。
    但是、我无法理解为什么焊接到 sence+电阻器上的测试线路也会影响输出电压。 它只是一条测试线路、用于在测试波特图时促进 CH1信号的注入。 我对此感到非常困惑。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还有另一个问题要问。
    当我调试基于 LM5035的半桥电路时、我发现负载跳转幅度相对较大、约为450mV、我想将此跳转幅度降低至350mV。
    我应该从哪些方面开始来降低负载跳变振幅?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zoujiangyilang,
    我不太确定您的负载跳转幅度是什么意思。
    您是指响应负载电流阶跃而产生的输出电压偏差吗?
    改善瞬态响应的方法有很多。 使用的最佳方法取决于步骤的原因。 请发布输出电压瞬态响应波形的示波器图、以帮助我们了解推荐的最佳方法。
    请参阅本文档。
    e2e.ti.com/.../how-to-determine-bandwidth-from-the-transient-response-measurement
    谢谢
    Joe Leisten