This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:禁用过压保护(OVP)

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703122/tps2660-disable-over-voltage-protection-ovp

器件型号:TPS2660

您好-您能不能建议您如何禁用 TPS2660的过压保护功能?  我不需要这种保护功能、更愿意使用尽可能少的外部器件(但需要在高达55V 的最大输入电压下运行)。  

谢谢、此致、

Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我检查一下这个、明天回来。


    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kari、

    对此进行了任何更新?   

    谢谢、此致、

    Jess

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jessica:

    无法在 TPS2660上完全禁用 OVP。

    但是、您可以使用外部电阻器将 OVP 设置为高于55V (例如60V)。

    对于60V、OVP 设置、
    将490k Ω 电阻器从 IN 引脚连接到 OVP。
    在 OVP 和 RTN 之间连接10k Ω 电阻器。

    此致、
    Kari。