This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750应用定制工具、电流限制

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187071/tps25750-tps25750-application-customization-tool-current-limit

器件型号:TPS25750

您好!

我对 tps25850应用程序自定义工具有疑问。 是否可以将电流限制为500mA?

在调查表中,我标记了这些备选办法:

在高级设置中、尝试限制此处的电流:

它是否固定为3A? 如果是、为什么它说有效值为:0A=10.23A、并且这个输入看起来可以编辑。

当我尝试在那里输入一些值时、不会发生任何情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Borys、

    通过 GUI、我们限制了端口可配置性以方便使用、因此标准和固定电流限制为3A。  

    非常尊重、

    Brandon Beader

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brandon、

    因此、我不能以二进制形式预配置不同的限制、我必须通过寄存器在运行时更改它、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Borys、

    是的、正确。 请参阅 技术参考手册 、了解如何执行此操作。

    非常尊重、

    Brandon Beader